请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1247 我们设计了采用 ADS1247IPW 的测试板。 电路板可以在温度高于0°C 的情况下正常启动。但电路板启动时间越来越长、无法在-8°C 的温度下启动。电路板启动温度高于0°C、然后将温度降低至-8°C、 电路板可以正常工作。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们设计了采用 ADS1247IPW 的测试板。 电路板可以在温度高于0°C 的情况下正常启动。但电路板启动时间越来越长、无法在-8°C 的温度下启动。电路板启动温度高于0°C、然后将温度降低至-8°C、 电路板可以正常工作。 谢谢。