主题中讨论的其他器件: DAC37J82
你好
我在定制板上安装了 dac37j84、它的 SERDES PLL 不想锁定。
我通过读取0x6C 寄存器来理解它-它的值为0x000F (是的、我已经尝试将它复位为0x0000)。
SERDES PLL 的基准是 DACCLK、即390.625 M
串行器/解串器分频器为1。
SerDes 乘法器为5、SERDES 时钟为390.625 M * 5 = 1953.125 M
DAC 以全速率运行、因此线路速率= SERDES 时钟* 4 = 7812.5 M
L = 3 (4个 JESD 通道)、启用通道0-3 (是的、我已尝试启用所有通道)。
M = 1 (每帧2个流)
f = 0 (帧中有1个八位位组)
k = 19 (多帧中为20帧)
SYSREF 为39.0625 M、但根据初始化设置将其禁用(我也尝试启用 SYSREF)。
我还尝试通过 RESETB 引脚重置 DAC -寄存器变为默认值、然后我再次对其进行编程-这没有帮助。
请帮我、我该怎么做?
下面是我的完整配置: