This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC +无线传输

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038436/adc-wireless-transfer

主题中讨论的其他器件:ADS8586S

大家好、

对于我的项目、我需要从同时安装在6个不同位置的6个电流互感器中读取数据。 需要同步采样、对吧? 如果是、您能否建议我使用 至少内置了6个 ADC 的芯片、因为空间是我项目的限制因素。 (将电路板小到更适合我的工作)

我需要通过 wifi 将采样值从 ADC 采集到移动设备或笔记本电脑。 我如何实现它? 我是否可以选择单个板、以便使用单个板完成这两项工作? 或者,我是否应该为 ADC 和 WiFi 分别安装板,并在它们之间进行一些通信,如 SPI?

请帮帮我。 我对嵌入式设计领域比较陌生、但我必须说它很有趣

此致、

葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    您在 ADC 中需要哪种速度/分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于50Hz 波形、我每周期查看1000个样本、因此它将是每秒50000个样本。 对于分辨率、我可以选择12位或16位。 SAR 和 Δ-Σ ADC 在性能和精度方面是否有显著差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    了解一下 ADS8586、这是一款6通道同步采样 SAR 转换器、客户通常用于测量电流互感器。  它支持+5V 模拟电源上的宽输入范围。

    https://www.ti.com/product/ADS8586S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的建议。 我会深入研究、并告诉您我对它的看法。

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我阅读 ADS8586的数据表、并有一个问题。 到目前为止、有人告诉我不应该为 ADC 提供负输入。 由于 ADC 仅在0V 至 Vref V 之间进行测量。但对于该器件、ADS8586可提供+/- 5和10V 输入。 我读数是否正确?

    我不知道双极输入、您能解释一下、还是可以建议我阅读一下? 我的计划是从 CT 捕获信号、然后在将其馈送到 ADC 之前对其进行电平位移

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    您对最常见 ADC 架构的理解是正确的。   该 ADC 与大多数 ADC 不同、因为它在 ADC 前面有一个模拟前端(AFE)。  这使得器件能够衰减传入的模拟信号、并且通过0-5V 电源、ADC 输入能够直接接受+/-10V。   

    这种类型的 ADC 架构的一些影响是1MΩ Ω 输入阻抗和~15kHz AFE 带宽、从而使噪声满足16位所需的分辨率。  因此、该产品的模拟带宽低于采样率设置的奈奎斯特带宽。  它在50/60/100/120Hz 类型的应用中应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    很抱歉、我不小心将回复报告为滥用、我实际上正在搜索"报价"选项。 很抱歉、我可以做些什么来撤消此操作?

     此致、

    葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    [引用 userid="35731" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038436/adc-wireless-transfer/3841478 #3841478"]因此,该产品的模拟带宽低于采样率设置的奈奎斯特带宽。  [/报价]

    我不太明白这一点。 如果我以每秒50000次采样的速率进行采样、那么该 ADC 就可以正常工作了吗? 您说过的15kHz 带宽适用于输入信号、如果超过15kHz 的频率在 AFE 处衰减、是否正确?

    此致、

    葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    没问题、主持人将负责回复。  感谢您在意外提交的内容上发帖。  

    是的、该 ADC 支持高达250kSPS 的采样率、所有通道均以该速率进行采样。  较慢的采样率、如50kSPS、也是可以的。   

    重点是、如果使用不带 AFE 的传统 SAR ADC、采样率为50kSPS 的奈奎斯特带宽将为25kSPS。  在 ADS8586S 器件中、AFE 按照如下数据表所示的规格设置模拟带宽:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 现在我明白了。 应用手册中还显示了 ADS8586用于 CT 和 PT 测量。  

    我们必须在次级端子之间提供负载电阻器。 还是可以直接连接它、如图所示?

    此外、对于使用串行数据传输方案、如何生成时钟、因为它没有 SPI 模块?  

    我们是否有任何有关串行数据传输的示例代码(首选按位代码)?  

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    是的、此产品适用于多通道电网应用、其中公共输入为 CT/PT/分流器、Rogowski 线圈等

    查看您所使用的 CT/PT 的数据表、以确定合适的负载电阻并将其包括在内。  为简单起见、本图中可能保留了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 我想我可以从这里继续。 感谢您的支持、这意味着很多。

    此致、

    葡萄园