大家好、
对于我的项目、我需要从同时安装在6个不同位置的6个电流互感器中读取数据。 需要同步采样、对吧? 如果是、您能否建议我使用 至少内置了6个 ADC 的芯片、因为空间是我项目的限制因素。 (将电路板小到更适合我的工作)
我需要通过 wifi 将采样值从 ADC 采集到移动设备或笔记本电脑。 我如何实现它? 我是否可以选择单个板、以便使用单个板完成这两项工作? 或者,我是否应该为 ADC 和 WiFi 分别安装板,并在它们之间进行一些通信,如 SPI?
请帮帮我。 我对嵌入式设计领域比较陌生、但我必须说它很有趣
此致、
葡萄园