This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:内部振荡器频率规格。

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038614/ads1220-internal-oscillator-frequency-specification

器件型号:ADS1220

数据表中指定的内部振荡器频率没有一个(我可以找到)。  指定了精度、并引用了4.096Mhz 外部振荡器、但没有标称内部振荡器频率规格。

如果不是由外部振荡器驱动、是否可以在 CLK 输入端观察到内部振荡器? 数据表中还缺少 CLK 输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于连接外部时钟的任何人来说、内部振荡器频率不能减少任何混淆。  所有操作都是相对于4.096MHz 的外部时钟频率进行的。  因此、数据表表中给出的所有计时和 tclk 周期数都是有效的。  

    除了对输出数据速率进行间接测量之外、没有办法验证实际振荡器频率。  因此 CLK 引脚严格来说是一个输入引脚、内部频率不能直接监控。  所有这些内部振荡器在正常/占空比模式下的标称运行频率为1.024MHz、并且外部时钟被分频。  但是、如果我们给出与内部时钟相关的所有时序、那么我们需要两个表来显示时钟周期的数量。  例如、表11需要一个内部时钟计时和一个外部时钟计时。  数字滤波器响应还需要两组不同的图形。  因此、为了使一切变得更简单、我们决定保留相对于单个外部时钟频率的所有时序。  最后、它不会产生任何影响、因为每件事都按比例缩放。

    CLK 输入是数字 CMOS 输入、输入特性如 TI.com 上提供的 IBIS 模型所示。  标准晶体振荡器甚至微型计时器输出可用于驱动时钟引脚。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不赞同。 它对内部振荡器频率有很大的影响。 如果您无法使用给定的公式计算 tclk 间隔并计算采样时间、为什么要在这里进行采样... 或者根据采样率计算计算梳状滤波器结果的位置。

     如果使用内部振荡器、则可以重新计算数据速率、但在不知道内部振荡器频率的情况下、数据速率并不意味着什么。

    未提及建议的 CLK 引脚端接。 作为 CMOS 输入、它绝对必须被终止。 哪个方向可能会影响功耗。 我通常会介绍输入规格的电气特性、而不是 IBIS 模型。

    在我看来、作为一个前 TI FAE、第8.3.7节需要大量工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记感谢1.024MHz。 但必须将其置于数据表中的电气参数中、并再次置于第8.3.7节中。 当然、这一切都是可扩展的、但如果不知道内部频率、有人如何知道要扩展到什么? 我将假定它是4.096Mhz。  我的应用测量60Hz 交流电流、将滤波器响应陷波保持在60Hz 的水平至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的意见。  将外部时钟周期除以4、您将获得与内部时钟相关的答案。  

    至于 CLK 引脚、请注意第4页的器件引脚图形下引脚功能表下的信息。  是的、该引脚不应悬空、将其绑定到低电平会强制内部振荡器。  引脚上的任何计时都会禁用内部振荡器。  至于 CLK 引脚阻抗、除了 IBIS 模型外、我们通常不会给出 SCLK 的规格。  根据 IBIS 模型、特性是相同的。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。 同意终止。 我的 Kolman Days 使用了很多时钟输入、这些输入被过驱以强制使用外部时钟。 我们认为情况可能是这样的。  请在时钟部分中添加1.025Mhz 或语句"internal oscillator 4.096/4"。 这样可以避免内部与表相同的误解。