请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7836EVM 我正在使用 AMC7836EVM 评估板... 我根据用户指南进行了连接... 并更新了驱动程序。 显示了 TI MSP430 USB (COM3)。 但是 ,SDM-USB-DIG 模块中的 LED (D2对应于 VDUT)不会出现毛刺,因此由于 VDUT,它不会为12和5V 的 LDO 部分供电。
问题是什么... 请给出建议吗?
谢谢