This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:AMC7836 EVM,SDM-USB-DIG 模块未出现问题

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038150/amc7836evm-amc7836-evm-sdm-usb-dig-module-is-not-litting

器件型号:AMC7836EVM

我正在使用 AMC7836EVM 评估板... 我根据用户指南进行了连接... 并更新了驱动程序。 显示了 TI MSP430 USB (COM3)。 但是 ,SDM-USB-DIG 模块中的 LED (D2对应于 VDUT)不会出现毛刺,因此由于 VDUT,它不会为12和5V 的 LDO 部分供电。  

问题是什么... 请给出建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、您是否正在启动 AMC7836EVM GUI? 请注意、VDUT 在启动时由软件启用。