This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADC 输出延迟问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035387/ads5294-adc-output-latency-question

器件型号:ADS5294

您好!

我想进一步澄清一下 ADS5294的数据延迟。 数据表指示11个时钟的1线 LVDS 延迟"典型"。

在所有器件和所有运行条件下、这个延迟实际上是固定在11个时钟上、还是可以改变(假设是1线 LVDS)? 为什么它被指定为典型值?

2.数字输出是否保证被钳位?对于大于2V 的模拟输入、它是否可以翻转?

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    对于所有运行条件下的指定模式和所有器件、延迟将固定为11个时钟。 对于大于2V 的模拟输入、数字输出将被钳位。

    此致、

    Kalyan