Other Parts Discussed in Thread: ADS5294
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5294 您好!
我想进一步澄清一下 ADS5294的数据延迟。 数据表指示11个时钟的1线 LVDS 延迟"典型"。
在所有器件和所有运行条件下、这个延迟实际上是固定在11个时钟上、还是可以改变(假设是1线 LVDS)? 为什么它被指定为典型值?
2.数字输出是否保证被钳位?对于大于2V 的模拟输入、它是否可以翻转?
谢谢、
Mitch