This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:我们的产品系列是否支持功能安全

Guru**** 2517500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036588/ads1015-q1-do-our-portfolios-support-functional-safety

器件型号:ADS1015-Q1

你(们)好

我想问、我们的 ADC 产品系列是否支持功能安全?

1.我们的器件本身是否支持 ASIL-B 等功能安全?

或者、我们的器件是否支持 ASIL-B 这一客户系统功能安全?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    原则上、我们的任何 ADC 都可以用于功能安全系统设计。 系统开发人员应确保系统满足实现 ASIL B 所需的指标。实际上、多个客户已经在高达 ASIL B 或更高版本的功能安全设计中成功使用了 ADS1015-Q1。
    由于 ADS1015-Q1未集成任何内部安全机制、因此客户必须添加外部电路才能满足 ASIL B 指标。 这些安全机制的例子有:

    • 电源电压监控
    • 多次读取转换结果以检测通信故障
    • 在用户寄存器设置被写入后并在写入之后定期读回、以检测位错误。
    • 向其中一个模拟输入施加外部测试信号、以检测内部信号链(PGA、ADC 等)或多路复用器中的故障
    • 通过窗口看门狗监控 RDY 引脚。 如果转换结果在特定时间窗口内不可用、这可以检测内部振荡器中的故障。
    • 检测主机和 ADC 之间的通信中断
    • 等等

    截至今天(2021年9月)、TI 的精密 ADC 尚未按照 ISO 26262标准进行开发。 但是、我们可以/确实为我们的现有器件提供一些基本的功能安全文档、例如功能安全时基故障率、故障模式分布(FMD)和引脚 FMA、以帮助客户进行功能安全系统设计。 对于那些未按照 ISO 26262开发的硬件元件、客户必须根据 ISO 26262-8第13节评估硬件元件是否适合功能安全系统。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wuerker、

    很高兴看到如此快速和详细的响应、现在我已经详细了解了我们的精密 ADC 产品系列、非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui 热情欢迎您的到来。

    此致、
    Joachim Wuerker