你(们)好
我想问、我们的 ADC 产品系列是否支持功能安全?
1.我们的器件本身是否支持 ASIL-B 等功能安全?
或者、我们的器件是否支持 ASIL-B 这一客户系统功能安全?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想问、我们的 ADC 产品系列是否支持功能安全?
1.我们的器件本身是否支持 ASIL-B 等功能安全?
或者、我们的器件是否支持 ASIL-B 这一客户系统功能安全?
提前感谢您。
您好、Zirui、
原则上、我们的任何 ADC 都可以用于功能安全系统设计。 系统开发人员应确保系统满足实现 ASIL B 所需的指标。实际上、多个客户已经在高达 ASIL B 或更高版本的功能安全设计中成功使用了 ADS1015-Q1。
由于 ADS1015-Q1未集成任何内部安全机制、因此客户必须添加外部电路才能满足 ASIL B 指标。 这些安全机制的例子有:
截至今天(2021年9月)、TI 的精密 ADC 尚未按照 ISO 26262标准进行开发。 但是、我们可以/确实为我们的现有器件提供一些基本的功能安全文档、例如功能安全时基故障率、故障模式分布(FMD)和引脚 FMA、以帮助客户进行功能安全系统设计。 对于那些未按照 ISO 26262开发的硬件元件、客户必须根据 ISO 26262-8第13节评估硬件元件是否适合功能安全系统。
此致、
Joachim Wuerker