This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:外部时钟输入抖动要求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035995/ads1258-ep-external-clock-input-jitter-requirements

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258

您好!

ADS1228-EP 的外部时钟输入有哪些特定的抖动要求? 数据表只显示"确保使用一个没有抖动或干扰的时钟源;" 我希望大家都能提供更具体的要求。 我想将 FPGA 的 PLL 输出用作外部时钟源、但最坏 情况下的抖动为2.5%×时钟周期峰峰值周期、因此我不确定这对于该 ADC 是否足够"干净"。 谢谢!

谢谢、Danielle   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danielle、您好!

    ADS1258没有特定的抖动要求、因为这取决于系统所需的性能水平。 数据表中的这种说法更像是一般性建议或最佳做法、因此无法轻松量化。

    但是、下面的链接是一本电子书、其中讨论了时钟抖动如何表现为噪声。 具体查看第5章、了解这是否有助于回答您的问题。

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy192/slyy192.pdf

    布莱恩