This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:ADS1015AQDGSRQ1的替代产品

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033803/ads1015-q1-replacement-of-ads1015aqdgsrq1

器件型号:ADS1015-Q1

尊敬的支持团队。

我们的客户正在使用 ADS1015AQDGSRQ1
(A 后缀是否为自定义等级?)
数据表中未列出 A 后缀。

由于交付问题、我们正在考虑将 ADS1015AQDGSRQ1替换为 ADS1015BQDGSRQ1。
ADS1015AQDGSRQ1和 ADS1015BQDGSRQ1在电气规格和温度方面以及 AEC-Q100认证测试方面是否存在差异?  
是否有其他可推荐的后缀?


此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    ADS1015AQDGSRQ1和 ADS1015BQDGSRQ1在电气规格、温度范围或 AEC-Q100认证方面没有差异。
    这两个器件的唯一区别是器件的制造位置。
    我们不再在数据表中显示 A 版本、因为我们希望鼓励客户切换到 B 版本。 但您仍然可以购买 A 版的课程。

    此致、
    Joachim Würker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim-San
    感谢您的回答

    我了解 A 后缀和 B 后缀之间的差异、即器件的制造位置。
    我知道数据表中没有列出后缀 A。

    此致、
    Hiroaki Yuyama