请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1015-Q1 尊敬的支持团队。
我们的客户正在使用 ADS1015AQDGSRQ1
(A 后缀是否为自定义等级?)
数据表中未列出 A 后缀。
由于交付问题、我们正在考虑将 ADS1015AQDGSRQ1替换为 ADS1015BQDGSRQ1。
ADS1015AQDGSRQ1和 ADS1015BQDGSRQ1在电气规格和温度方面以及 AEC-Q100认证测试方面是否存在差异?
是否有其他可推荐的后缀?
此致、
Hiroaki Yuyama