请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE44I30 |
PPG 芯片 |
P/N |
ADC 分辨率 |
SNR |
FIFO |
直流环境抑制 |
直流 环境温度范围 |
工作 电源 功耗 |
关断电源 功耗 |
封装 尺寸 |
|
AFE 芯片 |
TI 44i30 |
20位 |
108db? |
128字 |
100dB/10Hz? |
255µA μ A |
23.5uA @xxsps? |
UATM |
DSBGA-30 2.6*2.1mm |
大家好、
- 当 PFR=1600Hz、DR=50Hz、信号电流=16uA 时、最大 SNR 是否为108dB? 该信号电流是否大于16uA、SNR 是否会更高?
- 如果有?μ s、那么 SNR 奈奎斯特的频率是多少
- 功耗是否为 RX_SUP 电流+ IO_SUP 电流+ TX_SUP 电流= 21+1+1.5=23.5uA?
- 关于硬件关断的功耗、它显示 了 RX_SUP 电流+ IO_SUP 电流+ TX_SUP 电流< 1uA、但还有更多详细数据、例如<2uA 或<1uA、以确保该器件更具竞争力。
- 有关直流环境抑制的信息、有120Hz?的数据