This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44I30:AFE44i30的详细规格是什么?#39

Guru**** 2553490 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE44I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033831/afe44i30-what-s-the-detail-spec-of-afe44i30

器件型号:AFE44I30

PPG 芯片

P/N

ADC

分辨率

SNR

FIFO

直流环境抑制

直流

环境温度范围

工作

电源

功耗

关断电源

功耗

封装

尺寸

AFE 芯片

TI

44i30

20位

108db?

128字

100dB/10Hz?

255µA μ A

23.5uA @xxsps?

UATM

DSBGA-30

2.6*2.1mm

大家好、  

  1. 当 PFR=1600Hz、DR=50Hz、信号电流=16uA 时、最大 SNR 是否为108dB? 该信号电流是否大于16uA、SNR 是否会更高?
  2. 如果有?μ s、那么 SNR 奈奎斯特的频率是多少
  3. 功耗是否为 RX_SUP 电流+ IO_SUP 电流+ TX_SUP 电流= 21+1+1.5=23.5uA?
  4. 关于硬件关断的功耗、它显示 了 RX_SUP 电流+ IO_SUP 电流+ TX_SUP 电流< 1uA、但还有更多详细数据、例如<2uA 或<1uA、以确保该器件更具竞争力。
  5. 有关直流环境抑制的信息、有120Hz?的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE44I30是在 NDA 下共享的。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?