This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:封装-布局示例中的散热焊盘

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032945/ads8665-footprint---thermal-pad-in-layout-example

器件型号:ADS8665
主题中讨论的其他器件: ADS8681

你好、

在数据表的第62页(SBAS780B–2016年12月–2021年3月修订)中、有一个布局示例、其中显示了 IC 下的散热/外露焊盘。  但是、在第68-70页中、没有提到 IC 下的散热/外露焊盘。

TI、您能否确认或建议其他方式?  我认为 IC 下方不需要散热/外露焊盘。

此致、

Rean Bootsma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rean:

    如果我记得正确的话、ADS8681器件下面有一个散热/外露焊盘(我手头没有样片可供验证)。 外露焊盘 旨在提高热性能、当封装安装在印刷电路板上时、它有助于散热、因此通常 我们建议将其连接到接地层。 布局示例是 ADS8681EVM 的实际布局、它是 ADS8681系列中包括 ADS8665在内的所有 ADC 的唯一 EVM 板。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的快速回复!

    我理解并同意您对散热/外露焊盘的看法、如果确实有的话。 (为了保存一些键入内容、让我们从此处将其称为外露焊盘。)

    数据表第68页上的机械制图未显示外露焊盘、但未显示底视图。  但是、第69页上的封装建议和第70页上的粘贴掩码建议显然未显示外露焊盘。

    在第5页、Rtjc (top)为29.3°C/W、但 Rtjc (bot)显示为 N/A  

    因此,数据表中有两张图显示(毫无疑问)没有暴露焊盘,一张图和一张表条目(毫无疑问)表示没有暴露焊盘,一张图表示(毫无疑问)存在暴露焊盘,另一张图则表示(毫无疑问)存在暴露焊盘。

    我认为应更新数据表以消除任何不确定性。

    同时、您(或任何人)能否使用实际 ADS8665IPW 器件的顶部和底部照片进行确认?

    此致、

    Rean Bootsma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rean:

    我记得它有外露焊盘、这就是几年前我设计 EVM 布局的原因。 我可以通过向 TI.com 申请样片进行检查、但至少需要一周时间。  

    您是否可以从 TI.com 免费申请某些样片?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    谢谢!  是的、好主意。 我刚才请求访问样片订单流程。  希望我可以从样片程序中获取其中的一些器件。

    此致、

    Rean Bootsma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rean:

    当然、您将能够获得免费样片、否则请告诉我、我可以为您提供帮助。

    此致、

    戴尔