This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DVALID 信号

Guru**** 2883810 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032991/ddc112-dvalid-signal

器件型号:DDC112

大家好、  

具有一个 DDC112链、它是4个 PCB、每个包含8个 DDC112芯片。 为了控制这个结构、他们使用 MCU (STM32)、  在 DDC112 控制方案数据表的参考中、是正确的、但是 始终有2个问题:


1) 1) DVALID 信号的发生时间为370微秒、但首次转换时必须为421 μ s、第二次转换时必须为454 μ s。

2) 2)当他们使用测试模式时、A 侧和 B 侧的结果相同、但我为每侧设置了不同的电荷。 对于 A、它是1个充电电压(13pC);对于 B 侧、它是3个充电电压(39pC)、但集成电路的结果对于所有侧是相同的。


关于使用方案:它是非转换模式、50微秒集成时间、300Hz 集成频率、10MHz CLK 和6.25MHz DCLK。 他们 认为,第一个问题是由上电问题引起的

您的输入。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请参阅下面 DDC112的类似 E2E 帖子。 客户还直接联系我们寻求支持。 我将关闭此主题并回复原始帖子。  

    谢谢

    -TC