Other Parts Discussed in Thread: DDC112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC112 大家好、
具有一个 DDC112链、它是4个 PCB、每个包含8个 DDC112芯片。 为了控制这个结构、他们使用 MCU (STM32)、 在 DDC112 控制方案数据表的参考中、是正确的、但是 始终有2个问题:
1) 1) DVALID 信号的发生时间为370微秒、但首次转换时必须为421 μ s、第二次转换时必须为454 μ s。
2) 2)当他们使用测试模式时、A 侧和 B 侧的结果相同、但我为每侧设置了不同的电荷。 对于 A、它是1个充电电压(13pC);对于 B 侧、它是3个充电电压(39pC)、但集成电路的结果对于所有侧是相同的。
关于使用方案:它是非转换模式、50微秒集成时间、300Hz 集成频率、10MHz CLK 和6.25MHz DCLK。 他们 认为,第一个问题是由上电问题引起的
您的输入。
谢谢你。
-Mark