This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:DAC80502连续正弦200KHz 信号

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980763/dac80502-dac80502-continuous-sinusoidal-200-khz-signal

器件型号:DAC80502

大家好、

对于较大的电压阶跃、数据表中给出的器件稳定时间为3-5us。 该器件能否生成连续正弦5V-200kHz 信号?

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC80502不能用于生成200kHz 信号、该 DAC 的更新速率非常低、无法生成任何有意义的正弦波。

    您仍然可以继续尝试、但正弦波不会很漂亮、失真将非常糟糕。 如需更多信息、请访问我们的精密 DAC 培训系列、其中我们将讨论可生成的正弦波/方波的更新速率和最大频率。

    TI 高精度实验室- DAC:稳定时间和更新速率|德州仪器 TI.com 视频

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akhilesh、

    客户正在将(DAC80502)双路 DAC 用于该应用、并且需要在一个周期内更新这两个 DAC。 每个 DAC 需要24位(第一个 DAC 为0x8yyyh、第二个 DAC 为0x9zzzh)。 他们是否可以在拉伸时写入两个 DAC;保持 CS/同步为低电平、连续写入48位(前24个时钟对应于第一个 DAC、后24个时钟对应于第二个 DAC)、然后将 CS/同步拉至高电平?

    此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    如果客户希望同时更新两个 DAC、您可以使用软件 LDAC 来执行同样的操作。

    首先启用同步模式(DAC_SYNC_EN = 1)的运行并将 DAC 数据发送到 CH1和 Ch2。 之后、启动软件 LDAC 以同时更新两个 DAC。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akhilesh、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    我要关闭此主题。

    此致、

    AK