Other Parts Discussed in Thread: DAC80502
大家好、
对于较大的电压阶跃、数据表中给出的器件稳定时间为3-5us。 该器件能否生成连续正弦5V-200kHz 信号?
此致、Shinu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DAC80502不能用于生成200kHz 信号、该 DAC 的更新速率非常低、无法生成任何有意义的正弦波。
您仍然可以继续尝试、但正弦波不会很漂亮、失真将非常糟糕。 如需更多信息、请访问我们的精密 DAC 培训系列、其中我们将讨论可生成的正弦波/方波的更新速率和最大频率。
TI 高精度实验室- DAC:稳定时间和更新速率|德州仪器 TI.com 视频
此致、
AK
谢谢 Akhilesh、
客户正在将(DAC80502)双路 DAC 用于该应用、并且需要在一个周期内更新这两个 DAC。 每个 DAC 需要24位(第一个 DAC 为0x8yyyh、第二个 DAC 为0x9zzzh)。 他们是否可以在拉伸时写入两个 DAC;保持 CS/同步为低电平、连续写入48位(前24个时钟对应于第一个 DAC、后24个时钟对应于第二个 DAC)、然后将 CS/同步拉至高电平?
此致、Shinu。