This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:GUI、在 Windows 10上无法写入命令

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, LMK04828, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980822/dac38rf82evm-gui-impossible-write-command-on-windows-10

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828DAC38RF82

您好!

我们无法获取 DAC38RFxx EVM GUI v3p1接口来与 DAC38RF82EVM 评估板配合使用。

我们的所有测试均在 Windows 10 EN 计算机(美国)上执行。

该评估板被计算机(设备管理器)充分识别。

DAC38RFxx EVM GUI 软件会检测评估板、并且在启动时不会显示任何错误消息。

 

通过在"低级"选项卡上导航、无法修改寄存器的值。 实际上、在 LMK04828的寄存器0x02中写入值0x01时、LMK不 会考虑该值、然后返回0x00。 它对所有寄存器都执行相同的操作。

 

通过 GUI 接口写入 LMK04828和 DAC38RF82寄存器的命令无效。

我们还使用不同版本的 FTDI 驱动程序(v2.10.00和 v2.12.28)测试了该板、但未成功。

请告诉我们如何使 DAC38RFxx EVM GUI v3p1软件在我们的 Windows 机器上工作?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    什么是"EN"机器? 我不熟悉您使用的这个术语。 您是否有另一台可以尝试的 PC? 5V 输入电流是多少? 确保该电源可提供至少3A 的电流。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    在您单击"Quick Start"选项卡上的"LOAD DEFAULT"按钮之前、您不能从 DAC 或 LMK 读取任何寄存器。 这两个器件都具有3线和4线 SPI 模式、并且默认值的加载都设置为正确的设置、以允许 GUI 执行正确的读取功能。    

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    EN = Windows 10的英文版

    我尝试使用两台不同的计算机(Windows 10和 Windows 7)、问题仍然存在。

    电路板连接到设置为5V、3A 的 GPP-4325电源。

    我遵循的步骤如下:

    1 :打开电源5V 3A

    2 :以管理员身份启动 DAC38RFxxEVM GUI v3p1

    3:切换“重置”按钮

    4:按下“LOAD DEFAULT”(加载默认值)按钮并等待进程结束

    5:转至“低级 VI”选项卡

    6:在这个步骤中、不能写入或读取寄存器…

    您是否有在 Windows 10下编译的此软件的更新版本?

     

    谢谢

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    您使用的是 GUI 的最新版本。 我建议您要求更换电路板。

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

    www.ti.com/.../ti-store-order.html