Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, LMK04828, DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: LMK04828、 DAC38RF82
您好!
我们无法获取 DAC38RFxx EVM GUI v3p1接口来与 DAC38RF82EVM 评估板配合使用。
我们的所有测试均在 Windows 10 EN 计算机(美国)上执行。
该评估板被计算机(设备管理器)充分识别。
DAC38RFxx EVM GUI 软件会检测评估板、并且在启动时不会显示任何错误消息。
通过在"低级"选项卡上导航、无法修改寄存器的值。 实际上、在 LMK04828的寄存器0x02中写入值0x01时、LMK不 会考虑该值、然后返回0x00。 它对所有寄存器都执行相同的操作。
通过 GUI 接口写入 LMK04828和 DAC38RF82寄存器的命令无效。
我们还使用不同版本的 FTDI 驱动程序(v2.10.00和 v2.12.28)测试了该板、但未成功。
请告诉我们如何使 DAC38RFxx EVM GUI v3p1软件在我们的 Windows 机器上工作?
非常感谢