您好!
我们计划为我们的应用连接 ADS7128、在该应用中、我们具有以下查询、需要您的反馈来冻结设计架构:
1) 1)是否可以在数字输入引脚的状态发生变化时配置中断/警报?
2) 2)是否可以通过数字输出引脚提供特定的 PWM (10%至100%占空比)信号?
3) 3)我们需要使用2个 ADC 通道来检查该值、并且只要它们低于阈值、就应向主机提供中断/警报。
-我们还需要两个开关按钮数字输入,只要按下开关/按钮,开关按钮就会提供中断。
-我们需要2个数字输出引脚、1个具有 PWM 功能、1个具有简单使能-禁用逻辑。
等待宝贵的反馈。
谢谢、