This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128::具有状态更改中断的数字输入

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980489/ads7128-digitial-input-with-state-change-interrupt

器件型号:ADS7128

您好!

我们计划为我们的应用连接 ADS7128、在该应用中、我们具有以下查询、需要您的反馈来冻结设计架构:

1) 1)是否可以在数字输入引脚的状态发生变化时配置中断/警报?

2) 2)是否可以通过数字输出引脚提供特定的 PWM (10%至100%占空比)信号?

3) 3)我们需要使用2个 ADC 通道来检查该值、并且只要它们低于阈值、就应向主机提供中断/警报。

-我们还需要两个开关按钮数字输入,只要按下开关/按钮,开关按钮就会提供中断。

-我们需要2个数字输出引脚、1个具有 PWM 功能、1个具有简单使能-禁用逻辑。

等待宝贵的反馈。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,数字输入上可能有一个警报触发器。 我建议查看事件 RGN 寄存器。  

    2.数字输出不能提供 PWM 信号  

    3.每个通道可分别具有一个已编程阈值,当一个通道超过其各自的阈值时,就会触发一个警报。  

    数字输入、并用于提供警报。 该器件可以使用 ALERT 引脚、也可以将 ALERT 映射到配置为数字输出的通道。  

    该器件可支持除 PWM 信号外您所需的所有功能  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cynthia 的反馈。

    并告诉您是否需要进一步的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    除上述问题外、我还有一个疑问、如下所示、请您提供反馈:

    -将有2个按钮与该 ADS7128连接。 处理器必须检测到该按钮按压事件的位置。 是否可以使用 ADS7128将其与按钮连接?

    按钮按压事件将为低电平有效信号、有效的按钮按压事件将在100-250ms 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bismalsinh、

    如前所述、可以设置 EVENT_RGN 寄存器、以便通过数字输入提供警报。  您的按钮开关可配置为具有数字输入的数字电源轨上拉电阻器、用于进行逻辑0检测。