This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ESD/EFT 测试时内部基准不稳定

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980445/ads131a02-internal-reference-is-unstable-at-esd-eft-test

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: REF5040

大家好、

我的客户使用 ADS131A02设计了他的产品。

但是、当他尝试 ESD/EFT 等 EMC 测试时、输出数据异常。

他在这种情况下检查了每个引脚、并注意到内部基准在1V~3V 左右不稳定、而标称值为4V。

他假定输出值异常是由内部基准的不稳定条件引起的。

[问题]

  1. 在 ESD/EFT 测试中、内部基准是否有可能变得不稳定?
    您是否知道导致这种现象的原因?
  2. 您能否通过 TI 内部链接查看客户的原理图?

此致、
Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    感谢您的发帖。

    如果不了解 ESD/EFT 测试的详细信息、器件可能会进入未知状态、从而影响性能。 客户是否仍然能够与接口通信? 复位是否可以恢复器件性能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的快速回复!

    我今天与客户交谈、并获得了其他信息。

    他测试了 IEC61000-4-2级别4和 IEC61000-4-4级别4。

    在噪声测试和内部基准变得不稳定(在1V~3V 之间缓慢波动)后、该器件可通过硬件复位恢复正常运行、并且可以与接口通信。 因此器件不会损坏。

    他将 ADS131A02用于多种不同的产品、所有产品在 ESD/EFT 测试中都显示了相同的问题。

    尽管他在 RESET 引脚上添加了去耦电容器和优化的复位跟踪、但问题仍然存在。

    您是否曾听说过 ADS131x 以及其他 ADC 都存在这种问题?

    我建议尝试使用外部基准、例如 REF5040。 还有其他解决方案可以解决这个问题吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我们将讨论如何确定根本原因、但很难知道哪些引脚受 ESD/EFT 脉冲的影响、从而导致基准电压漂移。 客户在输入或电源引脚上是否有任何类型的保护电路? 钳制电压并将这些引脚上的电流限制在绝对最大额定值表中列出的范围内非常重要。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

     

    感谢您讨论此问题。

    我会要求客户仔细检查他们是否有足够的保护电路。

     

    一个可能的原因是复位引脚。

    最初、客户将复位引脚的迹线放置在内层。

    在这种情况下、即使是像2级或3级那样的较低级别 EFT 测试、也会出现此问题。

    当它们将迹线从内层更改为顶层时、在2级和3级未发生此问题。 但对于4级、它仍然存在。

    尽管它们在复位引脚上添加了电容器、但它没有得到足够的改善。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我不确定为什么复位引脚会产生这种效果。  

    最好检查 ADC 电源上是否使用了 TVS 二极管。  很可能、瞬态电压会通过一些内部 IC 路径影响基准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    注意到。

    我将要求客户检查保护电路。

    非常感谢您一如既往的支持!

    此致、

    Shota Mago