主题中讨论的其他器件: REF5040
大家好、
我的客户使用 ADS131A02设计了他的产品。
但是、当他尝试 ESD/EFT 等 EMC 测试时、输出数据异常。
他在这种情况下检查了每个引脚、并注意到内部基准在1V~3V 左右不稳定、而标称值为4V。
他假定输出值异常是由内部基准的不稳定条件引起的。
[问题]
- 在 ESD/EFT 测试中、内部基准是否有可能变得不稳定?
您是否知道导致这种现象的原因? - 您能否通过 此 TI 内部链接查看客户的原理图?
此致、
Shota Mago