您好!
我想问、为 PIXCLK 启用线路钳位意味着什么?
这些是第2页寄存器6中的设置。 遗憾的是、数据表中没有关于何时为 PIXCLK 启用线钳位的详细信息。
请提供有关这方面的任何资料。
非常感谢、
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据图24数据表31、LM98714的引脚名称为 CLK1、2、3..10。 它们用于时序发生器输出。 PIX1至 PIX8是内部生成 信号的名称、可通过第2页进行设置。 它还包括 第2页寄存器6。
因此、第2页寄存器6与"启用 LM98714 AFE 块的线路钳位功能"无关。 只需在 PIX1-8上提供(生成)线路钳位脉冲。 如果 需要、可以在外部使用这些脉冲。
此致
Shinya