This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:线路钳位使能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978449/lm98714-line-clamp-enable

器件型号:LM98714

您好!

我想问、为 PIXCLK 启用线路钳位意味着什么?
这些是第2页寄存器6中的设置。 遗憾的是、数据表中没有关于何时为 PIXCLK 启用线钳位的详细信息。

请提供有关这方面的任何资料。

非常感谢、
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98714。 让我在2月16日之前回顾一下您的问题和反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Line Clamp 欺骗位于7.3.3.x 它从数据表的第14页开始。 这对于钳位相关信息可能很有帮助。

    PIXCL 是 INTCLK 的选择。 根据模式选择、INTCLK = PIXCLK 或 ADCCLK。 7.3.1 (第13页)显示了相关表格。

    谢谢、

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我指的是第2页寄存器6中的线路钳位使能寄存器、该寄存器以某种方式控制 PIX1至 PIX8。
    我认为7.3.3中的讨论是关于模拟输入和钳位、本节中未提及线路钳位使能。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  让我在2月19日之前回顾您的问题和反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据图24数据表31、LM98714的引脚名称为 CLK1、2、3..10。 它们用于时序发生器输出。 PIX1至 PIX8是内部生成 信号的名称、可通过第2页进行设置。 它还包括 第2页寄存器6。

    因此、第2页寄存器6与"启用 LM98714 AFE 块的线路钳位功能"无关。 只需在 PIX1-8上提供(生成)线路钳位脉冲。 如果 需要、可以在外部使用这些脉冲。

    此致

    Shinya

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、那么我的问题是、线钳位脉冲看起来是什么样子的? 如果我将 PIX1的任何一个设置为 PIX8线路钳位使能为1、并且我已经将 PIX1设置为 PIX8设置、会发生什么情况?

    (即、如果我将 PIX1设置为1/2 PIXCLK 速率、并且我将线路钳位启用设置为1?)  

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  让我在2月24日之前回顾一下您的问题和反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您同时设置 Line Clamp 和其他(例如1/2 PIXCLK)使能、我想两个组合信号都会输出。 但是、数据表上没有关于这种情况的说明。 我建议使用 LM98714器件在您的电路板上进行确认。

    谢谢、

    此致

    Shinya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我想这只是最后一个问题、考虑到线夹 EN 设置、线夹会是什么样的? 忽略所有其他设置。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    线路钳位使能(第2页寄存器6)为每条线路生成一个单一时钟脉冲。 这意味着 PIX 上的每一行(例如每个 SH 周期)、单脉冲。

    谢谢、

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将在我的原型上尝试这个。