This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:原理图(参考接地验证)

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978640/ads1292-schematic-reference-ground-verification

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好!

我使用 ADS1299进行 EEG 数据测量。 为了最大限度地降低主电路功耗并缩小 PCB 尺寸、我们将改用 ADS1292。

1) 1)是否可以将 ADS1292与单极电源配合使用、同时使 AVDD 和 DVDD 的电压仅为3.3V

2) 2)根据我的理解、作为偏置(人的接地)、我将使用 RLDINV 和 RLDOUT、但对于 SRB (人的基准)、我应该使用任何引脚。

我的初始设计图。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabrane、

    感谢您发帖。  

    1.是的、AVDD-AVSS 的工作电压范围为2.7V 至5.25V。

    2.对于 ADS1292、SRB 没有到通道输入的外部引脚路由、例如 ADS1299输入多路复用器块中的 SRB1和 SRB2引脚。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢。

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    因此、如果我在两个 AVDD-AVSS 中使用3.3V 电压、输出信号将与3V-1.8V 电压相同(参考设计)

    2.如何用于 EEG 信号捕获。 我需要 GND 和基准。 在我的案例中、GND 是 BIAS -RLDINV、对于基准、我应该使用开关引脚 OUT。

    Thnaks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabrane、

    1、如果 AVDD 和 DVDD 均使用3.3V 电压、则数字输出电压将处于3.3V 电平。 ADS1x9xECG-FE 参考设计在3V 模拟(AVDD-AVSS)和3.3V 数字(DVDD)下工作。  

    2.我不熟悉使用 ADS1292设计 EEG 系统设计。 有关典型 EEG 应用设计、请参阅 ADS1299数据表中的图72和图73。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    请您向任何可以帮助我的应用工程师咨询、我确实需要有关该部件的一些帮助

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabrane、

    我们将与您联系、以获得您的支持。   

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的帮助、非常感谢

    谢谢、