Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292
主题中讨论的其他器件:ADS1299、
您好!
我使用 ADS1299进行 EEG 数据测量。 为了最大限度地降低主电路功耗并缩小 PCB 尺寸、我们将改用 ADS1292。
1) 1)是否可以将 ADS1292与单极电源配合使用、同时使 AVDD 和 DVDD 的电压仅为3.3V
2) 2)根据我的理解、作为偏置(人的接地)、我将使用 RLDINV 和 RLDOUT、但对于 SRB (人的基准)、我应该使用任何引脚。
我的初始设计图。
谢谢、