This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:输入配置

Guru**** 2527820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, ADS8555, ADS8556, ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980896/ads8686s-input-configuration

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件: ADS8555ADS8556

大家好、团队、

我在尝试查找满足客户需求的器件时遇到了一个快速问题。 根据 以下要求、我认为 ADS8686S 似乎是最佳选择、但问题在于其来自压力传感器的输入似乎没有以电源为基准的输出。 ADS 的输入是否可以配置为伪差分输入?  

要求如下:

架构

位数

采样率/秒

输入数量

输入类型

数据接口

参考类型

电源电压

吞吐量

功能

SAR

16.

1M

6.

全差动

SPI

内部/外部

单电源(5V)

1MSPS

同步采样

感谢您的建议、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    ADS8686S 仅支持单端输入信号。 但是、通过在 ADS8686S 上使用双路同步采样通道、有一种可变的解决方案来捕获差分信号。 此解决方案需要一些软件工作来获取控制器上的差分信息。 请参阅下面的方框图。

    如果您需要有关此解决方案的更多详细信息、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的反馈-客户认为、根据通道数量、该器件对于解决方案而言将是超额的(请查看、因为它们仅需要6个通道)。 我看到的问题是、这可能是他们的最佳选择。

    我问是否有一些要求可能会改变、并且采样率可能会更慢、数据接口也可能是串行的;输入类型可能与 ADS 类似。

    0.5或0.63 MSPS 是否有更好的解决方案?

    谢谢!
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cameron、

    除了该解决方案外、还可以考虑使用 HV 仪表放大器或运算放大器将差分信号转换为单端信号的其他解决方案。 请参阅下面的一些应用手册。 可 使用6通道同步采样 ADC (ADS8586S 或 ADS8555/ADS8556)。  

    采用仪表放大器驱动高电压 SAR 的电路

    采用缓冲式仪表放大器驱动高电压 SAR ADC 的电路

    采用高增益仪表放大器驱动 ADC 的电路

    用于驱动高电压 SAR ADC 以进行高电压、真差分信号采集的电路

    此致、

    戴尔