主题中讨论的其他器件: ADS8555、 ADS8556
大家好、团队、
我在尝试查找满足客户需求的器件时遇到了一个快速问题。 根据 以下要求、我认为 ADS8686S 似乎是最佳选择、但问题在于其来自压力传感器的输入似乎没有以电源为基准的输出。 ADS 的输入是否可以配置为伪差分输入?
要求如下:
|
架构 |
位数 |
采样率/秒 |
输入数量 |
输入类型 |
数据接口 |
参考类型 |
电源电压 |
吞吐量 |
功能 |
|
SAR |
16. |
1M |
6. |
全差动 |
SPI |
内部/外部 |
单电源(5V) |
1MSPS |
同步采样 |
感谢您的建议、
Cameron