请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42B49 您好!
在 ADS42B49数据表中、下图显示了 LVDS DDR 时序、并提供了有关偶数和奇数数据位相对于 CLKOUTP 信号的位置的信息。
图38、图40和图41
似乎偶数个数据位在 CLKOUTP 的下降沿输出、奇数位在 CLKOUTP 的上升沿输出。
图44.
表示偶数数据位(D0、D2、D4等)在 CLKOUTP 上升沿输出、奇数数据位(D1、D3、D5等)在 CLKOUTP 下降沿输出)
哪一个是正确的?
穆斯塔法