This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:可改进的输入参考

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826S, INA826, INA114, ADS1298, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978322/ads1292-possible-improvement-input-referred

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件:INA826SINA826INA114ADS1298

您好!

我的项目需要非常低的输入参考噪声、理想情况下为1uV 峰值、但至少为5uV 峰值。

我正在考虑降低输入参考噪声的方法。 信号调节电路(从 AFE 输入到 ADC 输入)的输入参考噪声似乎是不可更改的。 但是、可以使用外部时钟(减少抖动)和外部基准(更高的电压精度)以及调整抗混叠滤波器的外部电容(以在考虑稳定时间的情况下实现所需的通道带宽)来降低 ADC 噪声。

但是、我计划使用 PGA 增益= 12、采样率 SPS=500、 由于知道 AFE 输入参考噪声= sqrt (VSC_rms^2+(Vadc_rm/PGAgain)^2)、其中 Vsc_rms 和 Vadc_rms 信号调节电路和 ADC 输入参考噪声电压 rms、ADC 噪声似乎只占 AFE 噪声的一小部分。

无论如何、我可以使用抖动为5ps 的外部时钟和初始精度为0.04%的外部基准、并且我会在80Hz 时调整3dB 通道带宽的外部电容。 我从数学角度了解了改变抗混叠滤波器如何改变输入参考噪声、但外部时钟和参考噪声则不是这样。

您知道输入参考噪声可以降低到哪个扩展范围吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    数据表中列出的内部时钟振荡器精度规格已完全表征和评估。 我们还在最终生产环境中测试了所有器件、以确保它们符合所有数据表规格。 如果器件的噪声规格限制了设计、那么添加额外的增益级可以提高信号链的信噪比。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、最有趣的方法是使用前置放大器。

    我会使用 INA826S (主要是因为它的小尺寸)。

    我在此论坛上找到了随附的图片。 我可以执行类似的操作(使用 ADS1292和 INA826S、电极用于 EEG、而不是 ADS1298和 INA114以及 ECG 电极)。 不过、我担心前置放大器输出失调电压、因为 INA114和 INA826的输入失调电压约为25uV、EEG 信号幅值在1-100uV 之间变化。 是否应该有偏移修整电路(请参阅随附的图)? 如果是、是否可以使用更小的失调电压修整电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    具有失调电压校准功能的前置放大器设计超出了我的专业知识范围。  我建议您访问放大器 E2E 论坛、获取有关您设计要求的更多建议。 我列出了 E2E 论坛中提供的一些 IA 资源的链接、您可能会发现这些资源对您有所帮助。  

     在此处了解有关 IAS 的更多信息

    谢谢。

    -TC