This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:它是否支持+/-1.5V 双极输出?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, DAC80501, DAC8728, DAC7632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978641/dac8871-does-it-support--1-5v-bipolar-output

器件型号:DAC8871
主题中讨论的其他器件: DAC80501DAC8728DAC7632

您好、TI 专家、

我的客户认为 DAC8871是他们的产品、它应该支持双极输出。

实际上、电源是纽扣电池。 因此、工作电压非常低。 (约3.0V)

它们需要+/-1.5V 双极输出。 很遗憾、我在数据表中找不到内容。

您能否验证 DAC8871是否支持+/-1.5V 双极输出? 如果没有、请推荐其他 IC。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    该器件可接受±1.5V 基准电压、但该器件需要相对较高的 VCC 和 VSS 电压(最低13.5V)。  因此、您可能需要查看我们的一款低压器件、然后应用放大器输出使其成为双极器件。  例如、考虑 DAC80501+放大器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的建议。

    我找到了另一个器件、但我不知道我是在这个线程中询问还是创建另一个器件。 我现在问这个主题。

    DAC8728 -获得+/-2.0V 双极输出的最小 AVDD/AVSS/DVDD 电压是多少?

    我可以使用3.3V IOVdd 进行 SPI 通信吗? (主机使用3.3V IO 引脚。)

    DAC7632 -即使我需要+/-2.5V 双极输出、也应该为 VDD/VCC/VSS 输入+/-5.0V?

    与 DAC8728不同的是、我似乎无法控制通信线路的电平。 正如我说过的、主机使用3.3V IO 引脚。 这种情况是否需要电平转换器?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    该 器件的最低运行电压为±5V。  最小基准电压为1V、这应该适合您。  它可以支持3.3V 逻辑。

    2、DAC7632的工作需要±5V 电源、即使基准电压较低也是如此。 该器件不支持3.3V 逻辑。

    谢谢、

    Paul