主题中讨论的其他器件: DAC80501、 DAC8728、 DAC7632
您好、TI 专家、
我的客户认为 DAC8871是他们的产品、它应该支持双极输出。
实际上、电源是纽扣电池。 因此、工作电压非常低。 (约3.0V)
它们需要+/-1.5V 双极输出。 很遗憾、我在数据表中找不到内容。
您能否验证 DAC8871是否支持+/-1.5V 双极输出? 如果没有、请推荐其他 IC。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我的客户认为 DAC8871是他们的产品、它应该支持双极输出。
实际上、电源是纽扣电池。 因此、工作电压非常低。 (约3.0V)
它们需要+/-1.5V 双极输出。 很遗憾、我在数据表中找不到内容。
您能否验证 DAC8871是否支持+/-1.5V 双极输出? 如果没有、请推荐其他 IC。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase
尊敬的 Paul:
感谢你的建议。
我找到了另一个器件、但我不知道我是在这个线程中询问还是创建另一个器件。 我现在问这个主题。
DAC8728 -获得+/-2.0V 双极输出的最小 AVDD/AVSS/DVDD 电压是多少?
我可以使用3.3V IOVdd 进行 SPI 通信吗? (主机使用3.3V IO 引脚。)
DAC7632 -即使我需要+/-2.5V 双极输出、也应该为 VDD/VCC/VSS 输入+/-5.0V?
与 DAC8728不同的是、我似乎无法控制通信线路的电平。 正如我说过的、主机使用3.3V IO 引脚。 这种情况是否需要电平转换器?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase