This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562:关于 ADS5562的输入时钟和 CLOCKOUT。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979217/ads5562-about-input-clock-and-clockout-of-ads5562

器件型号:ADS5562

您好!

我想问一下 ADS5562的输入时钟和 CLOCKOUT。

当输入大约628kHz 时钟作为输入时钟时、CLOCKOUT 中的占空比是否为50%?

数据表上50%(@80MHz)时指示的占空比。 如果由生产部门进行检查、则不会达到50%、如下图所示。

我想知道 CLOCKOUT 和数据之间的关系。 在 CLOCKOUT 下降时更改数据、而在 CLOCKOUT 上升时保持稳定?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user1466323、

    1:所使用的输入时钟超出了推荐的1-25MSPS 工作范围。 通常、当运行速度低于10MSPS 时、CLKOUT 占空比不会为50%。

    2.你是对的。 CLKOUT 和数据之间的关系如下所示。

    此致、Chase