This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:2个负载单元的连接。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08, ADS1235, ADS1261, ADS1261EVM, ADS1235EVM, ADS131E04, ADS131E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975056/ads131m08evm-the-connection-of-the-2-loadcells

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M08ADS1235ADS1261ADS1261EVMADS1235EVMADS131E04ADS131E08EVM-PDK

你好。 我购买 ADS131M08EVM 是为了对某些信号进行采样。

两个信号均为负载单元、输出电压为1mV/V、激励电压为5V 至12V。

我知道、我需要为每个负载单元使用2个输入、这就是所谓的-Sig 和+Sig 双极连接。

如果有人告诉我、我需要使用哪种电源为负载单元供电。

此外、是否存在如何将负载单元连接到此评估板的原理图?

感谢您提前提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的发帖。

    5V 电源轨用于为 AVDD 生成3.3V LDO 输出。 您可以将跳线焊接到 R63、并使用此5V 电源为您的称重传感器供电。 还请记住共享与 EVM 上任何 GND 测试点的连接。

    您是否有您正在使用的称重传感器的器件型号?

    关于输入连接、您可以选择使用端子块的引脚1和3或相应 JPX 接头的引脚1和5。 在未安装跳线的情况下、这些输入连接到 R-C 差分低通滤波器、然后连接到每个通道的 AINxP 和 AINxN 输入引脚。 EVM 原理图可在用户指南 的末尾找到:https://www.ti.com/tool/ADS131M08EVM#tech-docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 非常感谢您的回复、这对我向前迈进大有帮助。

    我有更多的软件开发人员、过去我和我父亲做了这个项目、他是一名硬件开发人员。

    遗憾的是、我父亲去世了、我现在确实在寻找任何技术帮助。

    它是 TEDEA Huntleigh、型号1130单点负载单元。

    http://www.vishaypg.com/docs/12011/1130.pdf

    Emax = 7kg、Emin = 0 kg、Vmin = 0.5 g

    NMI=TC5703

    它为2mV/V、因此在7kg 时、它的最大输出将为10mV。

     我确实希望5G 将校准值设置为7千克、这使得容量达到1400个分区。

    这将使1除法约为0.007mV。 获得稳定读数的现实程度如何?

    我购买了 EVM 进行测试、但如果结果良好、我将设计自己的电路板、然后可以使用

    我认为、12V 电源、最大输出电压为24mV、一个除法电压为0.017mV、可获得更稳定的读数。

    ADS131M08为24位、但更有可能的是最后4-6位(如果不是更多)会产生我知道的高噪声、因此 ADC 结果

    然后可以过滤到16-18位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、我是一个获得5V 电压点的位堆栈。

    我的 J12设置为左侧。 我使用板载接地、但无法从 J12或 R63点获得5V (或3.3V)电压。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我对你的损失表示哀悼。

    当 EVM 软件运行且 GUI 检测到 EVM 硬件时、EVM_RAW_5V 节点将打开。 该5V 电源轨也连接到 LDO 使能引脚。

    使用更大的激励信号并提高称重传感器的灵敏度无疑有助于实现 ADC 的更高分辨率结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    谢谢你。

    我连接了所有器件、最后我必须承认、来自电路板的5V 需要进行滤波。

    我对连接的一个负载单元进行了采样、使用了增益128和更低、并比较了最小和最大峰值差

    对于2种情况:
    当我在-EXC 和+EXC 上使用5V 电源时
    当我与连接到-EXC 和+EXC 的电路板的两个接地端一起使用时。

    (在这种情况下、我们确实会看到来自干扰的明显噪声以及来自负载单元的"热"噪声)。

    最小峰值和最大峰值之间的四分频差在2个案例之间约为15倍。 (152和10)。

    我得出结论、需要对5V 进行滤波。

    我想对于这种滤波器有很多解决方案。
    假设 
    使用一些良好的脉冲截止频率将电压提高至7V、滤波器电压并将电压降低至6V。

    (我想有些术语可能翻译错误、抱歉、英语不是我的母语)。

    如果您以前有过任何经验-您能不能建议一些采用方案的硬件解决方案、我们可以这样做

    在此处构建并尝试? 不确定是否有任何准备就绪?

    我需要运行一些物理实验、其中涉及2个负载单元

    但我无法做到这一点、因为信号太吵、无法获得任何适当的结果。

    Alex

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的更新。

    对激励电压进行滤波肯定有助于消除传感器输出中的一些高频噪声。 理想情况下、称重传感器将由与 ADC 基准电压相同的电压激励、以便消除激励信号上的任何噪声。 这称为比例式配置。

    与同事讨论此主题后、建议考虑我们产品系列中的另一个器件、该器件直接适用于支持比例式称重传感器测量。 ADS1235和 ADS1261就是几个例子。 我建议查看以下一些资源以及 ADS1235EVM 和 ADS1261EVM 示例应用电路。

    E2E 文章、说明了6线制称重传感器连接: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/875545

    TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIPD188

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复、时间和建议。

    正如我看到的、ADS1235更好。

    能否让我们讨论一下返回 ADS131M08EVM 并获取 ADS1235EVM 板的可能性?

    请告诉我详细信息是否应通过电子邮件提供、而不是通过此处提供。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    让我通过您的个人资料中的电子邮件地址与您脱机联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    再次感谢您的帮助、非常感谢。

    我想问、对于 ADS126X 选项、是否还有一个芯片存在

    支持所有相同的比率度量选项、但也具有同步采样通道?

    理想情况下、4个已经是双极通道、如我首先购买的 ADS131M08。

    我需要在 步骤1、- 2中同时连接负载单元并同时对其进行采样。

    ADS1235不能做到这一点、只有第一个之后的第二个。 同步采样对于我们的物理环境至关重要

    实验。

    此外、在第2步-我需要连接单个负载单元和3通道加速计(ADXL-337)。

    最好为两个实验(步骤)使用相同的板。

    如果不存在比率指标的同步芯片、那么我可能必须接着使用 ADS126XEVM。

    很抱歉我之前对 ADS1235的快速答复。 我已经收到了来自的电子邮件  

    克里斯托弗·霍尔、但现在等待您对同步采样的回复

    (如 ADS131M08)、但具有比率指标支持。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Chris 和我一起为 TI 的精密 ADC 小组工作。 他在这些特定应用方面拥有更多专业知识、因此我请他与您联系。

    如果要求同时采样、则可以考虑使用 ADS131E04。 该器件可支持单极或双极配置中的5V 模拟电源。 外部基准电压可以与模拟电源一样大。 因此、您可以使用外部5V 基准作为激励源和 ADC 基准电压、从而保持比例式方法。  

    我们仅为8通道版本(ADS131E08EVM-PDK)提供 EVM。 此 EVM 的性能与 ADS131E04相同、您可以关闭寄存器映射中的所有未使用通道。

    https://www.ti.com/tool/ADS131E08EVM-PDK

    此致、

    Ryan