Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08, ADS1235, ADS1261, ADS1261EVM, ADS1235EVM, ADS131E04, ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS131M08、 ADS1235、 ADS1261、 ADS1261EVM、 ADS1235EVM、 ADS131E04、 ADS131E08EVM-PDK
你好。 我购买 ADS131M08EVM 是为了对某些信号进行采样。
两个信号均为负载单元、输出电压为1mV/V、激励电压为5V 至12V。
我知道、我需要为每个负载单元使用2个输入、这就是所谓的-Sig 和+Sig 双极连接。
如果有人告诉我、我需要使用哪种电源为负载单元供电。
此外、是否存在如何将负载单元连接到此评估板的原理图?
感谢您提前提供任何帮助。