This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61402:如何在 Linux 下控制 DAC61402?

Guru**** 2903070 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968811/dac61402-how-to-control-dac61402-under-linux

器件型号:DAC61402

哪些开发板可用于在 Linux 平台下控制 DAC61402?  

推荐 的 EXP432E401Y LaunchPad 和 BP-DAC81404EVM 似乎只能在 Windows 平台上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、dev.ti.com 上的基于云的软件界面不能在 Linux 上运行、但可能值得尝试、因为我们正在扩展该界面的功能。   

    否则、这只是一个 LaunchPad 和 Booster Pack、因此您可以在任何平台上对 LaunchPad 本身进行编程、只有我们的示例程序将不起作用。  Code Composer Studio 支持 Linux、因此您可以在平台上开始开发。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我仍然不清楚如何对 LaunchPad 进行编程。

    1) 1)我是否应将 EXP432E401Y LaunchPad 与 BP-DAC61404EVM 连接?

    2) 2) BP-DAC61404EVM 中 DAC61402的输出电压引脚在哪里? 我需要将电压输出引脚连接到其他 PCB 板、在数据表中、DAC61402的输出电压可以在0-20V 或0-40V 范围内变化、这正是我需要的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使用户指南是针对 Windows 平台编写的、您也可以从 Gallery·中下载 Linux 安装程序了解 TI 云仪表板的世界。 搜索 BP-DAC81404EVM。  

    请参阅下面的屏幕截图。

    请确保您也下载了 Linux 运行时间。 我们没有在 Linux 平台上测试过这一点。 请尝试一下、告诉我、我会帮您解决问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道在尝试将器件连接到软件接口时为什么总是出现"控制器未响应"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按原样遵循了用户指南?  正如我在之前的帖子中所说、我们没有在 Linux 平台中测试 GUI。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我遵循了用户指南、有时它工作正常、但在大多数情况下、它无法连接到接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、因为我们没有在 Linux 平台上验证 EVM 软件。

    可能是由于 Linux 中的端口枚举、但我不确定  

    此致、

    AK