Other Parts Discussed in Thread: DAC61402
哪些开发板可用于在 Linux 平台下控制 DAC61402?
推荐 的 EXP432E401Y LaunchPad 和 BP-DAC81404EVM 似乎只能在 Windows 平台上运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
我仍然不清楚如何对 LaunchPad 进行编程。
1) 1)我是否应将 EXP432E401Y LaunchPad 与 BP-DAC61404EVM 连接?
2) 2) BP-DAC61404EVM 中 DAC61402的输出电压引脚在哪里? 我需要将电压输出引脚连接到其他 PCB 板、在数据表中、DAC61402的输出电压可以在0-20V 或0-40V 范围内变化、这正是我需要的。
谢谢!
您好!
即使用户指南是针对 Windows 平台编写的、您也可以从 Gallery·中下载 Linux 安装程序了解 TI 云仪表板的世界。 搜索 BP-DAC81404EVM。
请参阅下面的屏幕截图。
请确保您也下载了 Linux 运行时间。 我们没有在 Linux 平台上测试过这一点。 请尝试一下、告诉我、我会帮您解决问题。
此致、
AK