This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:AFE7422和 TSW15J57的模式2问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970920/tsw14j57evm-mode-2-issue-for-afe7422-and-tsw15j57

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422AFE7422EVM

大家好、

我们的客户无法打开 TSW14J57中的 LED4作为 ADC 测试进行同步。  

它们设置模式2与 AFE7422.exe 和 TSW14J5相同、并尝试使用模式4、该模式正常、但仅在模式2 ADC 下失败、但模式2 DAC 也可以工作。


下面是客户设置:
1、将 B_IN1连接到信号发生器、以-30dBm 输出 UWB 信号、并将 IOUTA 连接到分析仪。
2:AFE7422开启并选择模式2。 在 High Speed Pro 中也执行同样的操作。
完成所有启动并首先检查 DAC 后、分析仪具有具有特定信号带宽的特定信号。
4、DAC 正常后、转向检查 ADC、I setup 数据速率、带宽以及所选模式2 RX 固件。
5.点击 ADC 的 AFE 工具高级页面,然后点击高速专业版中的添加捕捉。

如果您有其他问题、请告诉我为客户提供了什么解决方案。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我必须设置 AFE7422EVM 才能验证这一点、并在下周早些时候返回给您。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vijay 的回复、

    如果您在复制此情况后有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vijay、

    你过得怎么样?

    我们希望在此主题中获取一些更新。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我发现模式2的 ADC ini 文件不正确。 我将对其进行校正并在工作台上检查。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的更新。

    那么、这是否意味着您将在此处提供正确的 ini 文件、我将与客户分享该文件?

    谢谢。

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    是的。 这是我的想法。 但是、当我尝试使用校正的 ini 文件运行时、ADC 链接仍然无法正常工作。 我正在调试这个。 同时、客户可以使用 Mode4进行评估。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我从客户那里获得了更新、他们提供了以下一些图片:

    下面是我得到的响应:

    "关于 RX ADC 控制,我们将使用模式4,它在外部时钟5990.4Mhz 的499.2MHz 采样率下以相同的10G SerDes 速率工作,它将验证我们研发的数据结果 这是一种临时解决方案、但我们希望 RX 和 TX 的采样率为1GHz、可满足2FS 要求。

    如前一张 DAC 图中所述、我们仍然对音调的功率级别平坦度感到困惑、我们通过 mode2固件从 TSW14J57发送了大约200MHz 和大约100个音调、并通过 AFE7422射频收发器输出、音调级别变化与相比较高 (FPGA 和射频收发器)模式2。

    请告诉我您对我们客户提供的信息的评论。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森:

    关于平坦度问题... 在3.5GHz 频率下、由于阻抗不匹配和电缆长度、器件输出确实存在一些纹波。  我建议在输出 SMA 连接器上放置一个3dB 焊盘、并使用优质射频电缆连接到频谱分析仪。  这应最大限度地减少反射、进而最大限度地减少纹波。

    此外、如果未充分捕获每个单独音调的峰值、则使用具有较宽范围和相对较窄 RBW 的频谱分析仪可能会产生误导性结果。  一种更好的方法是在 BB BW 上扫描单个音调、并在合理的跨度/RBW 范围内捕获该振幅。

    -罗素