主题中讨论的其他器件:AFE7422、 AFE7422EVM
大家好、
我们的客户无法打开 TSW14J57中的 LED4作为 ADC 测试进行同步。
它们设置模式2与 AFE7422.exe 和 TSW14J5相同、并尝试使用模式4、该模式正常、但仅在模式2 ADC 下失败、但模式2 DAC 也可以工作。
下面是客户设置:
1、将 B_IN1连接到信号发生器、以-30dBm 输出 UWB 信号、并将 IOUTA 连接到分析仪。
2:AFE7422开启并选择模式2。 在 High Speed Pro 中也执行同样的操作。
完成所有启动并首先检查 DAC 后、分析仪具有具有特定信号带宽的特定信号。
4、DAC 正常后、转向检查 ADC、I setup 数据速率、带宽以及所选模式2 RX 固件。
5.点击 ADC 的 AFE 工具高级页面,然后点击高速专业版中的添加捕捉。
如果您有其他问题、请告诉我为客户提供了什么解决方案。
谢谢、
Jonathan