This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:隔离式调制器的带宽和最大输入电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978094/amc1306e25-bandwidth-and-max-input-voltage-of-isolated-modulator

器件型号:AMC1306E25
主题中讨论的其他器件:AMC1306M25AMC1336

我希望检测反激式电源转换器中 MOSFET 上的电压。 我首先将电压降至大约3V。

由于我的输入电压为300V、因此我需要隔离该信号、以便能够将信息从 TI 传递到我的 DSP、并安全地测量 FET 上的电压。 开关频率为1MHz、因此我相信带宽为300kHz-400kHz 的模拟线性隔离器不足以实现我需要充分反映高频电压信号的响应速度。

我遇到了  这款具有高时钟速度的隔离式调制器。

由于数字信号在理论上可以具有无限带宽、因此这些器件在复制具有快速响应时间、上升和下降时间的1MHz 模拟信号方面是否能够很好地发挥作用?

我将测量的电压不会是差分电压。 数据表提到最大差分电压在 mV 范围内。 如果我们将负模拟输入接地、只需将一个3V 模拟信号传递到正模拟输入、那么该器件是否仍能按预期工作、并在 数字侧复制一个3V 输出、从而在输入侧准确反映3V 模拟? 数据表中确实提到了最大模拟输入等于高压侧的5V 电源轨、但应用示例仅实际将其用于差分电流感应-我想将其用于接地参考电压感应。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    对于这种类型的器件、1MHz 的输入信号非常快。 对于 AMC1306、由于差分输入上有一个内部滤波器、实际输入的带宽被限制在800kHz 左右。 此外、当输入频率高于大约10kHz 时、器件的 SNR 会严重下降。 这主要是由于过采样率(OSR)降低。 AMC1306等 Δ-Σ 调制器在高采样频率下工作、但其输出本质上是一个单位 ADC、可产生与输入信号相关的1和0位流。 该位流经过滤波和取平均值、以较低的速率产生多位输出。 采样率与输出速率之间的比率是过采样率。 您可以在此处的 Δ-Σ 调制器滤波器计算器中体验过采样率的影响:  

    从技术上讲、您可以获得1MHz 输入的输出、但它将具有极高的噪声且不是很精确、因为该器件的最大采样频率为21Mhz、严重限制了您的 OSR。  

    就输入侧而言、最好选择具有更大输入范围的调制器、例如 AMC1336、该调制器在设计时便考虑了电压感应应用。 您仍需要对输入进行分频以适应+/-1V 输入范围。

    主要关注的当然是速度。 如果您需要高精度、这些隔离式调制器将无法重现此类快速信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这也是我的担忧。 我很高兴您也这样解释了。

    您是否碰巧有任何可能的替代方法来将1MHz 模拟信号隔离到我的德州仪器(TI) DSP、而这种方法比隔离式调制器更精确、同时实现至少600V 隔离?

    谢谢、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    很抱歉耽误您的时间-在 OSR 较低的情况下、您可能能够通过隔离栅获取信号。  让我们稍微看看我们是否可以为您找到另一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没问题。 我将进一步研究 OSR 的问题。

    我欢迎有关这方面的建议。 我目前正在考虑使用脉冲变压器来传输1MHz 信号、这与用于栅极驱动的脉冲变压器类似。  

    我还想使用隔离式栅极驱动器或数字隔离器、但我不认为它们会起作用、因为信号在技术上是模拟的。  

    感谢您花时间提供帮助。

    祝你一切顺利、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    如果您确实沿着调制器路径向下走、我建议您看看 AMC1306上的 AMC1336、您将具有+/-1V 输入范围、而1306上的+/-250mV 输入范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这样的电容隔离器是否能够正常工作?

    谢谢、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这些隔离器的吞吐量更快、但它们是数字输入/数字输出。  它们将无法转换您的模拟波形。