主题中讨论的其他器件:AMC1306M25、 AMC1336
我希望检测反激式电源转换器中 MOSFET 上的电压。 我首先将电压降至大约3V。
由于我的输入电压为300V、因此我需要隔离该信号、以便能够将信息从 TI 传递到我的 DSP、并安全地测量 FET 上的电压。 开关频率为1MHz、因此我相信带宽为300kHz-400kHz 的模拟线性隔离器不足以实现我需要充分反映高频电压信号的响应速度。
由于数字信号在理论上可以具有无限带宽、因此这些器件在复制具有快速响应时间、上升和下降时间的1MHz 模拟信号方面是否能够很好地发挥作用?
我将测量的电压不会是差分电压。 数据表提到最大差分电压在 mV 范围内。 如果我们将负模拟输入接地、只需将一个3V 模拟信号传递到正模拟输入、那么该器件是否仍能按预期工作、并在 数字侧复制一个3V 输出、从而在输入侧准确反映3V 模拟? 数据表中确实提到了最大模拟输入等于高压侧的5V 电源轨、但应用示例仅实际将其用于差分电流感应-我想将其用于接地参考电压感应。
提前感谢!