This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:超过125°C 时的潜在故障机制-硬件故障、热关断或正常降级?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978313/lmp92066-potential-failure-mechanism-if-125-c-is-exceeded---hard-failure-thermal-shutdown-or-graceful-degradation

器件型号:LMP92066

大家好、我想问一下 LMP92066在125°C 运行期间或者在温度超过125°C 的情况下的潜在故障机制(估计为135°C)

此器件是否会出现正常降级、例如 DAC 输出端的模拟电压漂移、或者如果器件超过125°C、是否会出现硬故障、例如热关断

我先前对该器件的问题是、数据在十年内保持、答案是器件在高温下烘烤。 在运行期间是否应用了高温烘烤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    很难肯定故障机制会是什么。  在器件开发过程中、我们会进行加速寿命测试、以确保器件在预期寿命内保持正常运行、具体取决于资质要求(目录、汽车、EP 等)。  该器件经过了高温超寿命(HTOL)测试。  例如、我们可能会在150°C 下将器件烘烤1000小时、这将为我们的寿命建模提供加速因子。  该加速因子可用于使用阿累尼乌斯模型估算等效寿命。

     。

    使用此模型、您可以估算各种温度下的安全工作寿命。  运行的应力温度越接近、寿命就越短。  如果您在125°或135°C 下工作、则您的系数非常低。  如果您在150°C 的温度下运行、则 AF 为1、我们仅显示1000小时的使用寿命。

    在使用与新器件相同的测试限制加速寿命测试后、我们会验证功能。  因此、虽然可能会出现一些降级或漂移、但如果漂移超出我们的指定限制、则仍然会发生故障。

    除此之外、故障机制未知。  我建议您创建任务剖面、并使用阿累尼乌斯方程来估算该剖面的器件预计寿命。   

    谢谢、
    Paul