This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC 多芯片同步

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969443/adc12dj5200rf-adc-multi-chip-synchronization

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我们需要同步两个 ADC12DJ5200。 这两个器件的采样时钟由一个单一 PLL 生成、并且两个时钟走线长度在电路板上都是匹配的。 我们使用器件 LMK04828来生成 JESD204B 所需的器件和 SYSREF 时钟。 从 LMK 到 ADC 的 SYSREF 布线长度也是匹配的。 器件时钟和到 FPGA 的 SYREF 对也是长度匹配的。 我们在 JMODE 20中以5.2Gsps 的采样率操作 ADC  

因此、在两个 ADC 之间捕获的数据的相位在每个功率周期中都有所不同。 请澄清 在初始化设置(第8.3节)的哪个阶段应该  完成数据表第7.3.6.3.2节中提到的自动 SYSREF 校准。

此致、

Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayesha:

    请向我发送用于5200RF 同步的系统设置方框图。

    同时、我将验证初始化设置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayesha:

    我还在想这一点、您能在两个 ADC 处检查采样时钟和 Sysref 时钟的时间校准吗?

    这些是在每个下电上电后同相的吗?

    获取5200RF ADC 和 LMX04828的方框图以及 SPI reg 写入也会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    请找到所附的 ADC 时钟树以及 PLL 和 ADC 寄存器设置。

    我们已经检查了两个 ADC 之间 的 SYSREF 计时、这两个 ADC 在每个功率周期都是恒定的。 很难检查 ADC 的采样时钟和 SYSREF 之间的相位、因为这是一种 FMC 设计、我们无法探测采样时钟。 但是、它们保持同相是很重要的吗? 我们假设、即使采样时钟和 SYSREF 在每个功率周期都异相、ADC 的自动 SYSREF 校准功能也会与 SYSREF 的时钟对齐。 请确认我们的理解是否正确。  

    此外、我们不确定执行自动 SYSREF 校准的步骤。

    我们还观察到、对于这两个 ADC、来自 FPGA 的 SYNCSEn 信号在 JESD IP 内核中的不同时间间隔内变为高电平。 但是、在当前设计中、我们将信号通过 FPGA 并在 FPGA 中门。 与门输出被分配给两个 ADC。  

    此致、

    Ayeshae2e.ti.com/.../Clock_5F00_Design.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayesha:

    我想我需要重新确认、如果写得不清楚、很抱歉让人困惑。

    采样时钟还是两个 ADC 同相、两个 ADC 的 sysref 时钟是否同相? 它们需要。

    请在最近的组件处进行探测...以获取样片时钟以检查此情况。

    采样时钟和 sysref clk 不需要相互同相、这似乎是您所回答的。 我再次对这种混乱表示歉意。

    无需使用自动 sysref 校准、而是使用 sysref 窗口功能、该寄存器称为 SYSREF_SEL。 使用此和编程、这是两个 ADC 的有效值并读取 SYSREF_POS 寄存器、所有1无效、0有效、然后选择一个位置并将该值写入 SYSREF_SEL 寄存器、以满足设置和保持时间要求。

    此外,您能否从上面进一步澄清这一说法?...通过这一点,在两个 ADC 之间捕获的数据的相位在每个电源周期都有所不同

    这是否意味着数据在从数据采集到数据采集的两个 ADC 之间处于同相状态、但当您对两个 ADC 中的任何一个进行下电上电时、它们在捕获数据时现在处于异相状态?

    如果仍有问题、请告诉我、我们可以设置呼叫。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、采样时钟和 SYSREF 在每个功率周期都是同相的。

    我们一直在努力解决这一问题。 FPGA 中的数据采集存在问题、导致相位不一致。 问题现已解决。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们正在开发基于 Zynq RFSoC 的板、用于64通道 ADC 采样。 同样、我们使用4个 RFSoC 板、每个板都带有 LMK04828 CLK 合成器。

    所有 LMKs 的 CLKIN 均来自单个振荡器源。

    由于我们需要以尽可能低的相位延迟对所有 ADC 通道进行采样,那么您能告诉我们如何同步多个 LMK04828吗?

    如果可能、请分享您的电子邮件 ID、以便我们可以详细讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其脱机、直接通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Rob