This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:来自 DAC 3283的杂散分量

Guru**** 2812685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969583/dac3283-spurious-components-coming-out-of-the-dac-3283

器件型号:DAC3283

我能够从 DAC 3283中生成37MHz、但它也具有与37MHz 相距1MHz 和2MHz 的杂散分量。

DAC 输出:37MHz  -5.42dBm

杂散分量为-57dBm

DAC 频率为192MHz

数据频率为192MHz

FPGA 中的 DDS 系统频率-192MHz、DDS 输出频率37MHz

插值2X

DAC 通道 B 断电。

请指导我如何减少杂散频率分量

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    请注意、节点 IOUT1和 IOUT2处的顺从电压不应超过、这会导致信号失真增加。 尝试从 FPGA 中删除输入数据振幅。 确保正确设置了 rbias 电阻器。 对于最大输出电流、应将其设置为960欧姆。 它不应低于此值。

    如果使用变压器、请确保器件的带宽在输出频率的规格范围内。

    确保 DAC 未报告任何错误或警报。 运行数据表第8.4.7节中的数据模式检查器测试。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim


                    感谢您的回复、在上述所有建议中、我仅检查了数据模式检查器、界面工作正常。 我将检查其余参数并返回。

    此致

    t Ravikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在通道 A 和通道 B 上都写了零、理想情况下、当没有写任何内容时、频谱应该为零、但在频谱中发现了一些分量、它是出现在电路板上的晶体分量输出之一。 一旦晶振被移除、杂散分量就消失了。