This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8331:有关 ADS8331的问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976563/ads8331-questions-about-ads8331

器件型号:ADS8331

您好!

我有一些问题。

保留的命令

   EMC (3.3Hz、5kV)测试后、运行异常、寄存器值发生变化。

  如果通过 EMC 测试向 CMR 寄存器中的保留命令(0x8h - 0xAh)写入任意值、ADS8331的运行是否会出现问题?

2.在标签模式下写入 CFR。

  我在标签模式下读取24位(16位读取数据命令+ 8位标签)。  

  在标签模式下、WRITE CFR 命令是否也以24位写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    1. 是的、任意写入这些保留命令之一会导致器件出现异常行为。  如果器件进入这个未定义状态、/RESET 引脚应该被置为有效来强制器件的硬件复位。  如果 EMC 事件足够大、则可能存在内部闩锁情况。  如果发生这种情况、唯一恢复的方法是全功率循环。

    2. 可以,CFR 命令可以在24b 标签模式下写入。  前16位将是 CFR 写入命令、CFR 寄存器将在第16个 SCLK 下降沿更新。  在前16个 SCLK 之后、SDI 可针对其余8个 SCLK 保持低电平(逻辑0)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了解决 任意写入 其中一个保留命令的问题、我将尝试每10微秒重复一次硬件复位。

    ADS8331将 IN0转换为 IN3、并在转换 每个周期后将硬件复位置为有效。

    这种方法是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法应该起作用。  请遵循以下时序要求。

    为了 复位器件、RESET 引脚必须保持低电平、持续时间至少为25nS。

    在 复位被置为有效后、通信应该被延迟(/CS 保持高电平)至少2us。

    此致、
    Keith